HRB1684303-15

Configuración de la captura de formas de onda mediante la pantalla

Puede utilizar la pantalla para configurar la captura de formas de onda.
  1. Vaya a Mant > Config .
  2. Escriba el código de acceso de configuración (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  3. Vaya a CFO.
  4. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
  5. Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
  6. Pulse la flecha arriba para salir. Pulse para guardar los cambios.

    Parámetros de configuración de captura de formas de onda disponibles mediante la pantalla

    Parámetro

    Valores

    Descripción

    Enable

    Sí, No

    Activa o desactiva la captura de formas de onda en la central de medida

    Muestras por ciclo

    128

    64

    32

    16

    Selecciona las muestras por ciclo en función del requisito

    Ciclos previos

    Los ciclos previos pueden configurarse en función de las muestras por ciclo

    • Máximo de 1-8 ciclos previos a 128 muestras/ciclo

    • Máximo de 1-16 ciclos previos a 64 muestras/ciclo

    • Máximo de 1-32 ciclos previos a 32 muestras/ciclo

    • Máximo de 1-64 ciclos previos a 16 muestras/ciclo

    Selecciona las muestras por ciclo previo en función del requisito

    Los ciclos posteriores se configurarán automáticamente en función de los ciclos previos

    NOTA: Se recomienda al usuario final que configure un número equivalente de ciclos previos y posteriores para visualizar eventos de bajada/subida en la forma de onda.

    • Ciclos previos: número de ciclos que se capturarán en las formas de onda antes de la activación de la forma de onda

    • Ciclos posteriores: número de ciclos que se capturarán en las formas de onda después de la activación de la forma de onda

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?