默认密码和用户帐号
|
配置区域 |
用户名 |
默认密码 |
|
|---|---|---|---|
|
显示密码 |
— |
0000(零) |
|
|
对于固件版本:
|
网页和 FTP
|
user1 user2 |
pass1 pass2 |
|
对于固件版本:
|
网页和 FTP/FTPS |
Administrator |
每个测量仪唯一的 MAC 地址 注: 输入大写的测量仪的
MAC 地址,不带冒号(例如:测量仪的
MAC 地址为 00:80:f4:02:14:38,则密码为
0080F4021438)。
注: 将强制您在首次登录时更改默认密码,以确保系统安全。
|
|
网页 |
Guest |
Powerlogic@1 注: 建议首次登录时更改默认密码,以确保系统安全。
|
|