HRB1684302-16

Mesures de valeur moyenne

L’appareil fournit la valeur moyenne présente, dernière, prévue et maximale, ainsi qu’un horodatage de l’occurrence des maxima.

L’appareil prend en charge les méthodes de calcul de valeur moyenne standard : intervalle glissant, intervalle fixe, intervalle tournant, thermique et synchronisée.

Les registres de valeurs moyennes maximales peuvent être réinitialisés manuellement (protection par code d’accès) ou enregistrés et réinitialisés automatiquement de manière planifiée.

Mesures de valeur moyenne :

  • Valeur moyenne en kW, kvar et kVA, total et par phase

  • Valeur moyenne en ampères moyennée, par phase et neutre (4e TC)

  • Calculs de valeur moyenne pour les mesures d’impulsions d’entrées (WAGES)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?