Configuración de los cálculos de demanda mediante la pantalla
La demanda es una medida del consumo medio a lo largo de un intervalo de tiempo fijo.
- Vaya a .
- Escriba el código de acceso de configuración (el código de acceso predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
- Vaya a .
- Desplace el cursor para seleccionar Demanda potencia, Demanda intensidad o Demanda entrada.
-
Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro
que desea modificar y, a continuación, pulse Editar.
Valores Descripción Método Bloq deslizant temporiz
Bloque temporizado
Bloq basculnt temporiz
Bloq sincr por entradas
Blq basc sinc por entrad
Bloq sincr por comands
Bloq basc sinc por comds
Bloq sincroniz por reloj
Bloq basc sinc por reloj
Térmico
Seleccione el método de cálculo de demanda adecuado a sus necesidades Intervalo 1-60 Establezca el intervalo de demanda en minutos. Subintervalo 1-60 Solo es de aplicación a los métodos de bloque basculante.
Defina en cuántos subintervalos iguales debe dividirse el intervalo de demanda.
Selec salida digit Ninguno
Salida digital D1
Salida digital D2
Seleccione a qué salida digital debe enviarse el final del impulso del intervalo de demanda.
Selec entrada dig Ninguno
Entrada digital S1
Entrada digital S2
Entrada digital S3*
Entrada digital S4*
Solo aplicable a los métodos de sincronización de entradas.
Seleccione qué entrada digital se utiliza para sincronizar la demanda.
Hr sincroniz. de reloj 0-2359 Solo es de aplicación a los métodos de sincronización por reloj (los cuales sincronizan el intervalo de demanda con el reloj interno de la central de medida).
Defina la hora del día a la que desea sincronizar la demanda a partir del inicio del día. Por ejemplo, configure este parámetro en 0730 de forma que la demanda se sincronice a las 7:30 h.
*Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad.
- Modifique el parámetro según convenga y, a continuación, pulse OK.
- Desplace el cursor de modo que quede señalado el siguiente parámetro que desea modificar, pulse Editar, haga los cambios y, a continuación, pulse OK.
- Pulse Sí para guardar los cambios.