HRB1684302-17

Objet Appareil

L’objet Appareil décrit votre appareil sur le réseau BACnet.

Le tableau ci-dessous répertorie les propriétés de l’objet Appareil. Il indique pour chaque propriété si elle est en lecture seule ou en lecture-écriture et si la valeur de la propriété est stockée dans la mémoire non volatile interne de l’appareil.

Propriété de l’objet Appareil R/W Enregistrée  Valeurs possibles Description

Object_Identifier

R/W

O

Voir description

Identifiant matériel unique de l’appareil, au format <device, #>.

L’appareil est livré avec un identifiant par défaut correspondant aux 6 derniers chiffres du numéro de série.

Object_Name

R/W

O

Voir description

Nom configurable attribué à l’appareil.

L’appareil est livré par défaut avec le nom <model name>_<serial number> (par exemple, PM5560_0000000000).

Object_Type

R

Device

Type d’objet pour l’appareil.

System_Status

R

Operational

La valeur de cette propriété est toujours « Operational ».

Vendor_Name

R

Schneider Electric

Fabricant de l’appareil

Vendor_Identifier

R

10

Identifiant du fournisseur BACnet pour Schneider Electric.

Model_Name

R

varie

Modèle de l’appareil (par exemple, PM5560) et numéro de série dans le format <model name>_<serial number> (par exemple, PM5560_0000000000).

Firmware_Revision

R

varie

Version du logiciel embarqué BACnet, stockée au format x.x.x (par exemple, 1.9.0).

Application_Software_Version

R

varie

Version du logiciel embarqué de l’appareil, stockée au format x.x.x (par exemple, 1.0.305).

Description

R/W

O

configurable

Description facultative de l’appareil, limitée à 64 caractères.

Emplacement

R/W

O

configurable

Description facultative de l’emplacement de l’appareil, limitée à 64 caractères.

Protocol_Version

R

varie

Version du protocole BACnet (par exemple, version 1)

Protocol_Revision

R

varie

Révision du protocole BACnet (par exemple, révision 14)

Protocol_Services_Supported

R

0000 0100 0000 1011
1100 1000 0000 0000
0110 0000 0

Services BACnet pris en charge par l’appareil : subscribeCOV, readProperty, readPropertyMultiple, writeProperty, writePropertyMultiple, deviceCommunicationControl, ReinitializeDevice, who-HAS, who-Is

Protocol_Object_Types_Supported

R

1001 0000 1000 0100
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 000

Types d’objet BACnet pris en charge par votre appareil : Entrée analogique, Entrée binaire, Entrée multiétat, Appareil.

Object_list

R

Voir description

Liste des objets de votre appareil.

Max_APDU_Length_Accepted

R

1476

Taille minimum des paquets (ou unité de données de protocole d’application) que l’appareil peut accepter, en octets.

Segmentation_Supported

R

0x03

L’appareil ne prend pas en charge la segmentation.

Local_Date

R

varie

Date actuelle de l’appareil.

NOTE: Utilisez l’appareil, les pages web ou ION Setup pour régler la date de l’appareil.

Local_Time

R

varie

Heure actuelle de l’appareil.

NOTE: Utilisez l’appareil, les pages web ou ION Setup pour régler l’heure de l’appareil. Vous pouvez également régler la synchronisation d’horloge SNTP à l’aide des pages web.

APDU_Timeout

R/W

O

1000…30000

Délai en millisecondes au bout duquel l’appareil tentera de renvoyer un message confirmé qui n’a pas reçu de réponse.

Number_Of_APDU_Retries

R/W

O

1…10

Nombre de fois que l’appareil tentera de renvoyer une demande confirmée qui n’a pas reçu de réponse.

Device_Address_Binding

R

La table de liaison d’adresses matérielles est toujours vide car l’appareil ne démarre pas le service who-Is.

Database_Revision

R

O

varie

Nombre incrémenté chaque fois que la base de données d’objet sur votre appareil est modifiée (par exemple, lorsqu’un objet est créé ou supprimé ou lorsque l’identifiant d’un objet change).

Active_COV_Subscriptions

R

varie

Liste des abonnements COV actuellement actifs sur l’appareil.

Profile_Name

R

varie

Identifiant matériel indiquant le fabricant de l’appareil, la famille et le modèle particulier (par exemple, 10-PM5000-PM5560).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?