HRB1684305-16

Diagnoseinformationen

Das Messgerät liefert Ihnen Diagnoseinformationen, um bei der Fehlersuche zu helfen.

Navigieren Sie zu Wart > Diagn. > Info , um das Messgerätmodell, die Seriennummer, das Herstellungsdatum, die Firmwareversion (einschließlich BS [Betriebssystem] und RS [Resetsystem]), die Sprachversion und die BS-CRC (zyklische Redundanzprüfung) anzuzeigen. Der BS-CRC-Wert ist eine Zahl (Hexadezimalformat), die die Unverwechselbarkeit zwischen verschiedenen BS-Firmwareversionen gewährleistet.

Navigieren Sie zu Wart > Diagn. > Messg , um Einzelheiten zum Messgerätstatus anzuzeigen.

Navigieren Sie zu Wart > Diagn. > Uste. , um die Steuerspannungsinformationen anzuzeigen.

  • Nicht-MID/MIR-Messgerätmodelle: Auf dem Bildschirm Uste. wird angezeigt, wie oft die Steuerspannung des Messgeräts unterbrochen wurde, sowie Datum und Uhrzeit des letzten Auftretens.

  • MID/MIR-Messgerätmodelle: Auf dem Bildschirm Uste. werden die Ereignisse Anzahl Ausfälle, Zul. eingesch. und Letzt.Stromausf. mit Zeitstempel angezeigt.

Navigieren Sie zu Wart > Diagn. > Zeiger , um eine grafische Darstellung des vom Messgerät überwachten Stromnetzes anzuzeigen.

Navigieren Sie zu Wart > Diagn. > Zeiger > Polar , um den Betrag und die Winkel aller Spannungs- und Stromphasen anzuzeigen.

Sie können das Wartungsprotokoll des Messgeräts über die Webseiten abrufen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?