HRB1684302-16

Informations de diagnostics

L'appareil vous fournit des informations de diagnostics pour vous aider à résoudre les pannes.

Sélectionnez Maint > Diag > Info pour afficher le modèle de l’appareil, le numéro de série, la date de fabrication, la version du logiciel embarqué (y compris SE, ou système d’exploitation, et RS, ou numéro de version), la langue et la valeur CRC SE (contrôle de redondance cyclique). La valeur CRC SE est un numéro d’identification unique (au format hexadécimal) permettant de différencier les versions du logiciel embarqué SE.

Sélectionnez Maint > Diag > Cpteur pour afficher en détail l’état de l’appareil.

Sélectionnez Maint > Diag > Alim pour consulter les informations sur l’alimentation dédiée.

  • Modèles non MID/MIR : L’écran Alim indique combien de fois l’appareil a perdu l’alimentation dédiée ainsi que la date et heure de la dernière coupure.

  • MID/ MIR : L’écran Alim affiche le Nombre de pertes et les événements Dernière mise sous tension et Dernière mise hors tension avec l’horodatage.

Sélectionnez Maint > Diag > Phas. pour afficher la représentation graphique du réseau surveillé.

Sélectionnez Maint > Diag > Phas. > Polaire pour afficher l’amplitude et les angles numériques de toutes les phases de tension et de courant.

Vous pouvez accéder manuellement au journal de maintenance de l’appareil via les pages Web.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?