Einrichtungsparameter für digitale Alarme
ION Setup-Steuerungen werden in Klammern angezeigt.
| Einstellung | Option oder Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|
| Enable | „Yes“ (mit Markierung) oder „No“ (ohne Markierung) | Damit wird der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert. |
| Priority | High, Medium, Low, None | Damit werden die Alarmpriorität und die Benachrichtigungsoptionen eingestellt. |
| Pickup Setpoint (Auslösesollwert) | On, Off | Mit dieser Einstellung legen Sie fest, wann der Alarm auf der Grundlage des Digitaleingangsstatus („Ein“ oder „Aus“) ausgelöst werden soll. |
| Pickup Time Delay (Verzögerung) | 0 bis 999999 | Damit wird die Anzahl der Sekunden festgelegt, für die sich der Digitaleingang im Alarmauslösezustand befinden muss, bevor der Alarm ausgelöst wird. |
| Dropout Time Delay (Abfallverzögerung) | 0 bis 999999 | Damit wird die Anzahl der Sekunden festgelegt, für die sich der Digitaleingang außerhalb des Alarmauslösezustands befinden muss, bevor der Alarm deaktiviert wird. |
| Select Dig Output (Ausgänge) |
None Digital Output D1 Digital Output D2 Digital Output D1 & D2 |
Wählen Sie die Digitalausgänge aus, die bei Alarmauslösung angesteuert werden sollen. |