HRB1684303-16

Asignación de entrada digital para el modo de control de entradas

Debe asignar una o más entradas digitales con asociaciones no exclusivas para definir la tarifa activa.

Si se utiliza una entrada digital para la tarifa múltiple, esta no podrá utilizarse para una asociación exclusiva (por ejemplo, Sincrnz dem. o Medición entradas), aunque sí será posible compartir entradas digitales con una asociación no exclusiva (por ejemplo, Alarmas). Para conseguir que una entrada digital esté disponible para el establecimiento de tarifas, será obligatorio eliminar de forma manual cualquier asociación conflictiva en la fuente de la asociación original.

No es posible configurar ninguna tarifa de entrada digital si la entrada digital 1 no está disponible para su asociación. De igual modo, la entrada digital2 deberá estar disponible para seleccionar más de dos tarifas.

El estado de las entradas digitales sirve para calcular el valor binario de la tarifa activa, donde desactivado = 0 y activado = 1. El cálculo del valor del número de las tarifas puede diferir en función del número de entradas digitales que puedan seleccionarse (es decir, de las entradas que puedan asociarse con la tarifa múltiple).

Requisitos de entradas digitales para el número de tarifas necesario

Aplicable al modelo de central de medida PM5650 y la serie PM5500 , con la excepción de PM5570 y PM5570L

Número de tarifas necesario Entradas digitales necesarias
Configuración 1 Configuración 2
1 1 (entrada digital 1)
2 1 (entrada digital 1) 2 (entradas digitales 1 y 2)
3 2 (entradas digitales 1 y 2)
4 2 (entradas digitales 1 y 2) 3 (entrada digital 1, 2 y 3)
5 3 (entrada digital 1, 2 y 3)
6 3 (entrada digital 1, 2 y 3)
7 3 (entrada digital 1, 2 y 3)
8 3 (entrada digital 1, 2 y 3) 4 (entrada digital 1, 2, 3 y 4)

Aplicable a los modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 / PM5570L / PM5660L / PM5760L

Número de tarifas necesario Entradas digitales necesarias
Configuración 1 Configuración 2
1 1 (entrada digital 1)
2 1 (entrada digital 1) 2 (entradas digitales 1 y 2)
3 2 (entradas digitales 1 y 2)
4 2 (entradas digitales 1 y 2) 2 (entradas digitales 1 y 2)

Configuración 1: Asignación de 8 tarifas mediante 3 entradas digitales

Aplicable al modelo de central de medida PM5650 y la serie PM5500 , con la excepción de PM5570 y PM5570L

NOTA: En esta configuración no hay ninguna tarifa inactiva.
Tarifa Entrada digital 4 Entrada digital 3 Entrada digital 2 Entrada digital 1
T1 N/A 0 0 0
T2 N/A 0 0 1
T3 N/A 0 1 0
T4 N/A 0 1 1
T5 N/A 1 0 0
T6 N/A 1 0 1
T7 N/A 1 1 0
T8 N/A 1 1 1

Configuración 1: Asignación de 4 tarifas mediante 2 entradas digitales

Aplicable a los modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 / PM5570L / PM5660L / PM5760L

NOTA: En esta configuración no hay ninguna tarifa inactiva.
Tarifa Entrada digital 2 Entrada digital 1
T1 0 0
T2 0 1
T3 1 0
T4 1 1

Configuración 2: Asignación de 8 tarifas mediante 4 entradas digitales

Aplicable al modelo de central de medida PM5650 y la serie PM5500 , con la excepción de PM5570 y PM5570L

NOTA: La configuración de entrada digital 0000 implica que no hay tarifas activas (todas las tarifas están desactivadas).
NOTA: Cualquier configuración superior a T8 (por ejemplo 1001 y valores superiores) es inválida y la central de medida la ignora (la tarifa activa no varía).
Tarifa Entrada digital 4 Entrada digital 3 Entrada digital 2 Entrada digital 1
Ninguno 0 0 0 0
T1 0 0 0 1
T2 0 0 1 0
T3 0 0 1 1
T4 0 1 0 0
T5 0 1 0 1
T6 0 1 1 0
T7 0 1 1 1
T8 1 0 0 0

Configuración 2: Asignación de 3 tarifas mediante 2 entradas digitales

Aplicable a los modelos de central de medida PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 / PM5570L / PM5660L / PM5760L

NOTA: La configuración de entrada digital 0000 implica que no hay tarifas activas (todas las tarifas están desactivadas).
Tarifa Entrada digital 2 Entrada digital 1
Ninguno 0 0
T1 0 1
T2 1 0
T3 1 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?