HRB1684304-17

输入控制模式的数字输入分配

您需要分配一个或多个具有非排他性关联的数字输入,以定义有效费率。

如果数字输入用于复费率,则不能用于排他性的关联(比如需量同步或输入量测量),但数字输入可与非排他性关联(比如报警)共享。要使数字输入可用于设定费率,必须在初始关联源中手动删除所有冲突的关联。

如果数字输入 1 不可用于关联,则不能配置任何数字输入费率。与此类似,数字输入 2 必须可用才能选择两个以上费率。

数字输入的状态用于计算激活费率的二进制值,其中关 = 0,开 = 1。计算的费率值数量可以不同,具体取决于可选择的数字输入的数量(即可与复费率关联的输入)。

所需费率数的数字输入要求

适用于 PM5650 型号的测量仪和 PM5500 系列,但 PM5570 除外

所需费率数 要求的数字输入
配置 1 配置 2
1 1(数字输入 1)
2 1(数字输入 1) 2(数字输入 1 和 2)
3 2(数字输入 1 和 2)
4 2(数字输入 1 和 2) 3(数字输入 1、2 和 3)
5 3(数字输入 1、2 和 3)
6 3(数字输入 1、2 和 3)
7 3(数字输入 1、2 和 3)
8 3(数字输入 1、2 和 3) 4(数字输入 1、2、3 和 4)

适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 型号的测量仪

所需费率数 要求的数字输入
配置 1 配置 2
1 1(数字输入 1)
2 1(数字输入 1) 2(数字输入 1 和 2)
3 2(数字输入 1 和 2)
4 2(数字输入 1 和 2) 2(数字输入 1 和 2)

配置 1:使用 3 个数字输入的 8 种费率分配

适用于 PM5650 型号的测量仪和 PM5500 系列,但 PM5570 除外

注: 此配置无任何无效费率。
费率 数字输入 4 数字输入 3 数字输入 2 数字输入 1
T1 不适用 0 0 0
T2 不适用 0 0 1
T3 不适用 0 1 0
T4 不适用 0 1 1
T5 不适用 1 0 0
T6 不适用 1 0 1
T7 不适用 1 1 0
T8 不适用 1 1 1

配置 1:使用 2 个数字输入的 4 种费率分配

适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 型号的测量仪

注: 此配置无任何无效费率。
费率 数字输入 2 数字输入 1
T1 0 0
T2 0 1
T3 1 0
T4 1 1

配置 2:使用 4 个数字输入的 8 种费率分配

适用于 PM5650 型号的测量仪和 PM5500 系列,但 PM5570 除外

注: 数字输入配置为 0000 意味着无任何有效费率(所有费率都已被禁用)。
注: T8 以上的任何配置(即 1001 或更高)均无效,因此测量仪将忽略该配置(激活费率不更改)。
费率 数字输入 4 数字输入 3 数字输入 2 数字输入 1
0 0 0 0
T1 0 0 0 1
T2 0 0 1 0
T3 0 0 1 1
T4 0 1 0 0
T5 0 1 0 1
T6 0 1 1 0
T7 0 1 1 1
T8 1 0 0 0

配置 2:使用 2 个数字输入的 3 种费率分配

适用于 PM5570 / PM5660 / PM5661 / PM5760 / PM5761 型号的测量仪

注: 数字输入配置为 0000 意味着无任何有效费率(所有费率都已被禁用)。
费率 数字输入 2 数字输入 1
0 0
T1 0 1
T2 1 0
T3 1 1
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?