HRB1684303-13

Entradas digitales

La central de medida está equipada con cuatro entradas digitales (S1 a S4) o dos entradas digitales (S1 y S2)*.

NOTA: *Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características de las series PM5500/PM5600/PM5700 para conocer la disponibilidad.

Es posible configurar las entradas digitales de modo que puedan utilizarse en aplicaciones de supervisión de estado o medición de entradas.

Las entradas digitales de la central de medida requieren una fuente de tensión externa para detectar el estado activado/desactivado de la entrada digital. La central de medida detecta el estado activado si la tensión externa presente en la entrada digital se encuentra dentro de su rango de funcionamiento.

Consulte Especificaciones del dispositivo para la detección del estado activado/desactivado de las entradas digitales por parte de las fuentes de tensión externas.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?