HRB1684304-15

数字输出应用

数字输出通常用于开关应用,例如用于为电容器组、发电机和外部设备及装置提供开∕关控制信号。

数字输出也可用于需量同步应用,此时该测量仪为其它测量仪的输入提供脉冲信号,以控制其需量周期。该数字输出也可用于电能脉冲应用,此时接收设备通过对来自该测量仪数字输出的 kWh 脉冲进行计数,从而确定电能使用情况。

测量仪上的数字输出是使用带集电极开路配置的固态设备在内部设计的。这些输出必须连接到带限流器的规定电源上才能工作。有关更多信息,请参阅下文的数字输出应用示例
本页的QR代码

这有帮助吗?