HRB1684303-15

Salidas digitales

La central de medida está equipada con dos salidas digitales de forma A (D1 y D2).

Es posible configurar las salidas digitales de modo que puedan utilizarse en las aplicaciones siguientes:

  • Aplicaciones de comunicación para, por ejemplo, proporcionar señales de control de activación/desactivación con que conmutar bancos de condensadores, generadores y otros dispositivos y equipos externos.

  • Aplicaciones de sincronización de demanda, en las que la central de medida envía señales de impulsos a la entrada de otra central de medida para controlar su periodo de demanda.

  • aplicaciones de recuento de impulsos de energía, en las que un dispositivo receptor determina el uso de energía mediante el recuento de los impulsos de kWh procedentes de las salidas digitales de la central de medida.

Consulte Especificaciones del dispositivo para conocer los límites de tensión de las salidas digitales. Para aplicaciones con tensiones superiores, utilice un relé externo como circuito de conmutación.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?