HRB1684304-15

数字输出

测量仪配备了 2 个 A 型数字输出(D1 和 D2)。

可以配置数字输出,以供以下应用场合使用:

  • 开关应用,例如用于为电容器组、发电机和外部设备及装置提供开∕关控制信号。

  • 需量同步应用,此时测量仪为其它测量仪的输入提供脉冲信号,以控制其需量周期。

  • 电能脉冲应用,此时接收设备通过对来自测量仪数字输出的 kWh 脉冲进行计数,从而确定电能使用情况。

有关数字量输出的电压限制,请参阅设备规格。对于更高电压应用,请使用外部继电器作为开关电路。

本页的QR代码

这有帮助吗?