HRB1684302-16

Alarmes de perturbation (creux/pointe)

Les alarmes de perturbation (creux/pointes) ne s’appliquent qu’aux modèles PM5650  / PM5760  / PM5761 .

L’appareil surveille la tension du système pour détecter les creux et pointes. Il indique l’amplitude de la perturbation et l’horodatage de l’événement.

Pour que ces alarmes fonctionnent, vous devez configurer le niveau de tension, la limite de creux, la limite de pointe et l’hystérésis.

Votre appareil est équipé de deux alarmes de perturbation :

Étiquette d’alarme Description
Alarme creux

Alarme de perturbation déclenchée en cas d’événement de creux

Alarme pointes

Alarme de perturbation déclenchée en cas d’événement de pointe

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?