HRB1684302-15

Exemples d'email en cas d'alarme

Il y a quelques différences entre la fonctionnalité de message email et email vers texte pour l'email sur la fonctionnalité alarme.

Vue d'ensemble de l'email sur la fonctionnalité alarme : email

A Une nouvelle alarme a lieu sur l'appareil.
B L'appareil commence à compter le temps de rétention de l'email et le nombre maximum d'emails par message.
C Lorsque le temps de rétention ou le nombre d'emails maximum par message est atteint, le premier des deux, l'appareil envoie un email avec les détails des toutes les alarmes qui ont eu lieu depuis la première alarme.
   

Vue d'ensemble de l'email sur la fonctionnalité alarme : email vers texte

A Une nouvelle alarme a lieu sur l'appareil. L'appareil envoie un message de texte pour vous informer de l'alarme.
B L'appareil commence à compter le temps de rétention de l'email et le nombre maximum d'emails par message. Aucuns nouveaux textes ne sont envoyés pour des alarmes qui ont lieu pendant cette période.
C Lorsque le temps de rétention ou le nombre d'emails maximum par message est atteint, le premier des deux, l'appareil envoie un email avec les détails des toutes les alarmes qui ont eu lieu depuis la première alarme.
   
Code QR pour cette page

Contenu utile ?