HRB1684305-16

Aktivierung und Deaktivierung des FTP-Servers über die Webseiten

HINWEIS: Angaben zur Verfügbarkeit dieser Funktionen in Ihrem Messgerätmodell finden Sie unter Wiederherstellung von vorübergehend deaktivierten Konfigurationseinstellungen auf den Webseiten.

Der FTP-Server auf dem Messgerät muss für bestimmte Messgerät-Funktionen aktiviert werden.

HINWEIS: Der FTP-Server ist aus Sicherheitsgründen standardmäßig deaktiviert. Sie können den FTP-Server bei Bedarf aktivieren. Die Verwendung von verschlüsseltem FTP (FTPS) wird empfohlen.
  1. Melden Sie sich bei den Messgerät-Webseiten an.
  2. Klicken Sie je nach Firmwareversion Ihres Messgeräts auf Einstellungen > Erweiterte Ethernet-Einstellungen ODER auf Einstellungen > Kommunikation > Erweiterte Ethernet-Einstellungen .
  3. Stellen Sie den FTP-Server auf Aktiviert oder Deaktiviert.
  4. Klicken Sie auf Änderungen speichern oder auf Änderungen anwenden, um die Änderungen im Messgerät zu speichern.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?