HRB1684303-15

Recuento de impulsos de energía

Es posible configurar el LED de alarma/de impulsos de energía de la central de medida o la(s) salida(s) digital(es) para el recuento de impulsos de energía.

  • La central de medida está equipada con un LED de alarma/de impulsos de energía. Al configurarlo para el recuento de impulsos de energía, el LED emite impulsos que sirven para determinar la precisión de las mediciones de energía tomadas por la central de medida.

  • La central de medida envía impulsos desde el puerto de la(s) salida(s) digital(es) configurado, los cuales se utilizan posteriormente para determinar la precisión de las mediciones de energía realizadas por el contador de impulsos de la central de medida.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?