HRB1684305-15

Ethernet-Kommunikationsverbindungen

Für den Anschluss an die Ethernet-Schnittstelle des Messgeräts ist ein Cat-5-Kabel zu verwenden.

Die Ethernet-Anschlussquelle sollte an einem Ort installiert sein, von dem aus die Kabel der gesamten Ethernet-Verkabelung möglichst kurz gehalten werden können.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?