HRB1684302-15

Passerelle Ethernet Modbus

Une passerelle Modbus Ethernet permet à plusieurs maîtres Modbus sur le réseau local ou étendu de se connecter aux périphériques série Modbus esclaves en aval.
La fonction de passerelle Ethernet élargit la fonction du compteur en permettant l'accès par Ethernet aux appareils série via le port de communication série RS-485 du compteur.

Un appareil Modbus maître (par exemple un système de gestion de l’énergie) peut communiquer avec un réseau série connecté au(x) port(s) série de la passerelle. Le compteur reçoit les données TCP/IP Modbus sur TCP port 502, les convertit en données Modbus RTU puis les transmet à l'adresse de l'appareil esclave.

Cette fonctionnalité permet d’utiliser un logiciel de surveillance qui accède aux informations des appareils esclaves et réalise les fonctions de collecte de données, courbes de tendances, gestion d’alarmes/événements, analyses et autres.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?