HRB1684302-15

Mise en œuvre de la passerelle Ethernet

L’utilisation d’un appareil comme passerelle Ethernet doit respecter certaines consignes de mise en œuvre.

Prise en charge par le logiciel embarqué

La fonctionnalité passerelle Ethernet est disponible sur la version 2.0.1ou ultérieure du logiciel embarqué.

Adressage

Vous pouvez utiliser l’adresse esclave 255 ou l’ID de l’unité configurée dans les paramètres série de l’appareil passerelle pour envoyer une demande à l’appareil activé comme passerelle lui-même. Les messages adressés avec les identifiants d’autres unités sont transmis par l’appareil passerelle aux appareils esclaves RS-485.

Diffuser des messages

L'appareil passerelle traite toujours les messages diffusés (en d'autres termes, les messages envoyés à l'ID d'unité 0). Vous pouvez configurer si oui ou non faire suivre les messages diffusés vers les dispositifs esclaves.

Connexions TCP/IP Modbus maître

Le nombre maximum de connexions TCP/IP Modbus maître permises pour la passerelle Ethernet est configurable. C'est le même que le nombre maximum de connexions Modbus TCP/IP totales qui sont configurées sur l'appareil activé comme passerelle.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?