以太网网关实施
固件支持
固件版本 2.0.1 或更高版本提供以太网网关功能。
寻址
您可以使用从地址 255 或者网关测量仪的串行设置中配置的单元 ID 将请求发送至启用网关的测量仪本身。网关测量仪将其他单元 ID 的寻址信息转发至 RS-485 从设备。
广播消息
网关测量仪始终处理广播消息(换言之,消息发送至单元ID 0)。您可以配置广播消息是否转发至从设备。
Modbus 测量仪的TCP/IP连接
以太网网关允许的 Modbus 主机 TCP 连接的最大数量是可以配置的。它与在启用网关的测量仪上配置的 TCP/IP 总连接数的最大值相同。