HRB1684304-15

以太网端口设置

注: 欲了解这些功能在您的测量仪型号上的可用性,请参阅恢复网页中临时禁用的配置设置

测量仪在出厂时已配置为使用默认的以太网通讯设置。

在使用测量仪网页将测量仪连接到局域网 (LAN) 前,您必须修改默认以太网设置。

默认以太网通讯设置如下︰

  • IP 方法 = 已存储

  • IP 地址 = 169.254.0.10

  • 子网掩码 = 255.255.0.0

  • 网关 = 0.0.0.0

  • HTTP 服务器 = 已启用

  • DPWS = 启用

  • EtherNet/IP = 启用

  • DNP3 =已禁用

  • MAC = 00:80:67:8A:F6:64

  • 设备名称 = PM55-#xxxxxxxxxx,其中 xxxxxxxxxx 是测量仪的出厂序列号(如果序列号少于 10 个字符,则使用前置零)。

注: 测量仪的串行通讯端口 ID (Com1 ID) 可用于以太网和串行通讯;如果修改测量仪的 RS-485 地址,则需在 ION Setup 中更改 Com1 ID 测量仪属性。

本页的QR代码

这有帮助吗?