HRB1684304-15

FTP

您的测量仪具有内部 FTP 服务器,您可以用其加载文件,升级测量仪和测量仪配件。

FTP(文件传输协议)是一种标准的客户端-服务器网络协议,用于通过以太网网络传输文件。

注: 要使用测量仪型号和固件版本表的 (C) 列中提到的固件版本的 FTP 服务,用户必须至少能够访问测量仪网页并设置用户帐户凭据一次。如果已完成此操作,请通过网页、测量仪显示屏或 ION Setup 启用 FTP(安全或不安全)。随后,您可以使用有效的管理员用户帐户凭据访问 FTP 服务器。启用 FTP 服务后,确保将测量仪显示屏设置为摘要页面。

本页的QR代码

这有帮助吗?