HRB1684303-16

Pantallas de configuración de la HMI

Es posible configurar la pantalla de la central de medida mediante las pantallas de configuración de la HMI.

Las pantallas de configuración de la HMI (interfaz hombre-máquina) le permiten

  • controlar la apariencia y el comportamiento generales de las pantallas de visualización;

  • cambiar la configuración regional;

  • seleccionar el tipo de tensión media que desea mostrar en la página de resumen de la central de medida (no aplicable a los modelos de central de medida PM5561 / PM5562 / PM5661 / PM5761 ),

  • cambiar los códigos de acceso de la central de medida,

  • activar o desactivar la función de código QR para acceder a los datos de la central de medida.

Consulte la Guía de inicio rápido de la característica código QR del Medidor para obtener más información sobre cómo acceder a los datos del medidor mediante códigos QR.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?