HRB1684304-15

输入量测量需量

输入量测量通道可用于测量水、空气、天然气、电力和蒸汽 (WAGES) 等公共设施数据。

可用测量输入通道的数量等于未使用的数字输入的数量。

典型的 WAGES 公共事业部门的测量仪不具有通讯功能,但通常具有脉冲输出。公共事业部门测量仪在每次消耗或供给预设数量的 (WAGES) 能量时,将向其输出设备发送一个脉冲。此预设数量或数值称为脉冲分量。

要监控公共事业部门测量仪,请将其脉冲输出连接到电力参数测量仪的数字输入。关联输入量测量的数字输入,并配置输入量测量的操作模式、脉冲分量、功耗单位和需量单位。

• 有关数字输入的配置详情,请参见第 72 页的“数字输入设置”。

• 有关输入测量的配置详情,请参见第 75 页的“输入测量设置”。

本页的QR代码

这有帮助吗?