HRB1684303-15

Mediciones instantáneas

La central de medida proporciona mediciones de 1 segundo muy precisas.

Estas mediciones incluyen el RMS real, por fase y total de:

  • Tensión trifásica (fase a fase y fase a neutro)

  • Intensidad trifásica, intensidad de neutro e intensidad a tierra

  • Potencia activa (kW), reactiva (kVAR) y aparente (kVA)

  • FP (factor de potencia) real

  • FP de desplazamiento

  • Frecuencia del sistema

  • Desequilibrio de tensión (fase a fase y fase a neutro) e intensidad

Las entradas de tensión e intensidad se supervisan de manera continua a una velocidad de muestreo de 128 puntos por ciclo. Esta capacidad de resolución permite a la central de medida proporcionar mediciones y valores eléctricos calculados con fiabilidad para diversas aplicaciones comerciales, industriales y de edificios.

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?