HRB1684304-15

K 系数

K 系数说明变压器中失真电流的热效应与具有相同 RMS 幅值的正弦电流的关系,它指示变压器在支持非线性负荷时不超过额定温升限制的能力。

**更新的公式。固定。适用于 PM8xxx 和 PM55xx**
K 系数等于谐波电流的平方乘以谐波次数平方的总和。测量仪使用下列方程来计算 K 系数:其中 K 是 K 系数,h 是谐波次数,Ih 是谐波次数 h 的真 RMS 电流。

本页的QR代码

这有帮助吗?