HRB1684302-16

Verrouillage et déverrouillage du compteur à l’aide du commutateur matériel

Vous devez verrouiller les appareils PM5562 / PM5562MC à l’aide du commutateur matériel pour la conformité à certaines normes de facturation.

Avant de verrouiller l'appareil :

  • Assurez-vous d'avoir effectué toutes les configurations nécessaires.

  • Effectuez une réinitialisation de l'appareil pour effacer toutes les données accumulées précédemment.

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Porter un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respecter les consignes de sécurité électrique courantes. Consulter la norme NFPA 70E aux États-Unis, la norme CSA Z462 au Canada ou les autres normes locales.
  • Couper toute alimentation de cet appareil et de l’équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l’équipement.
  • Toujours utiliser un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour s'assurer que l’alimentation est coupée.
  • Ne pas dépasser les valeurs nominales maximales de cet appareil.
  • Vérifiez que la source d’alimentation de l’appareil soit conforme aux spécifications de l’alimentation de votre appareil.
  • Utilisez un plombage non conducteur ou isolé.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Coupez toute alimentation de cet appareil et de l'équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur l'appareil ou sur l'équipement.
  2. Utilisez un dispositif de détection de tension à valeur nominale appropriée pour vous assurer que l’alimentation est coupée.
  3. Désinstallez le compteur s’il est actuellement installé.
  4. Localisez le commutateur de verrouillage de facturation.
  5. Retirez les plombages inviolables du commutateur de facturation.
  6. Placez la base du compteur sur une surface antidérapante et veillez à le maintenir solidement en position pendant la procédure de verrouillage/déverrouillage.
  7. Mettez le compteur sous tension.
  8. Appuyez sur le commutateur pendant 10 secondes pour activer et désactiver le verrouillage.
  9. Vérifiez que l’icône indiquant le verrouillage de facturation est bien affichée à l’écran.
  10. Coupez l’alimentation du compteur.
  11. Passez le fil de plombage dans le trou du commutateur de facturation, si nécessaire, puis plombez.

    Veillez à ne pas trop serrer le plombage.

  12. Suivez les instructions de la fiche d’installation pour installer le compteur et appliquer les cache-bornes de tension et de courant inviolables.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?