HRB1684305-15

Fehlermeldungen bei der Einrichtung logischer Alarme

Sowohl das Messgerät als auch ION Setup haben Fehlerkontrollfunktionen und warnen Sie mit einer Fehlermeldung, wenn ein Fehler in der Logik-Alarm-Einrichtung vorliegt.

Sie werden alarmiert, wenn folgende Handlungen versucht werden:

  • Der Ausgang eines logischen Alarms wird als dessen Eingang verwendet.

  • Die gleiche Quelle wird als ein weiterer Eingang für denselben logischen Alarm dupliziert.

  • Das verwendete Quellenregister ist ungültig oder ist ein nicht vorhandener Parameter.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?