逻辑报警的设置参数
根据需要配置逻辑报警设置参数。
设置 | 选项或范围 | 说明 |
---|---|---|
Enable | “Yes”(选中)或“No”(清除) | 此设置将启用或禁用报警。 |
标签 | Logic Alarm 1 至 Logic Alarm 10(默认标签) | ION Setup 允许你修改默认标签,以便更清楚地识别逻辑报警。你仅可使用字母、数字和下划线。不可使用空格。 |
类型 | AND(与) | 仅当所有输入均为真时,“与”运算的输出才为真。 |
NAND(与非) | 如果一个或多个输入为假,则“与非”运算的输出为真。 | |
OR(或) | 如果一个或多个输入为真,则“或”运算的输出为真。 | |
NOR(或非) | 仅当所有输入均为假时,“或非”运算的输出才为真。 | |
XOR(异或) | 仅当一个输入为真、而所有其它输入均为假时, | |
Priority | 高、中、低、无 | 此选项设置报警的优先级和通知选项。 |
选择数字输出(输出) |
无 Digital Output D1、 Digital Output D2、 数字输出 D1 和 D2 |
选择触发报警时要控制的数字输出。 |