HRB1684305-15

Logische Alarme

Ein logischer Alarm wird für die Überwachung von bis zu vier verschiedenen Eingängen oder Parametern verwendet.

Der logische Alarm wird ausgelöst, wenn die einzelnen Zustände aller Eingänge (A, B, C, D) bewirken, dass der Ausgang (Y) einer logischen Verknüpfung wahr ist.

Die Logik-Alarm-Eingänge können nur mit Hilfe von Software verknüpft werden.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?