HRB1684305-15

Messgerätkonfiguration

Die Messgerätkonfiguration kann über das Display (wenn Ihr Messgerät damit ausgerüstet ist) oder über die Messgerät-Webseiten bzw. über ION Setup erfolgen.

ION Setup ist ein Tool zur Messgerätkonfiguration, das kostenlos unter www.se.com heruntergeladen werden kann.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der ION Setup -Onlinehilfe oder im ION Setup -Gerätekonfigurationsleitfaden. Um eine Kopie herunterzuladen, rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach dem ION Setup -Gerätekonfigurationsleitfaden.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?