HRB1684304-16

Modbus TCP/IP 筛选执行

您可以为多达 10 个唯一的 IP 地址及匿名 IP 地址规定 Modbus 访问权限。

默认情况下,Modbus TCP/IP 筛选被禁用,所有的 IP 地址可以完全接入测量仪和任何下游串行设备。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?