HRB1684302-15

Surveillance de la capture d’onde à l’aide des pages Web de l’appareil

NOTE: Voir Restauration des paramètres de configuration temporairement désactivés dans les pages Web pour vérifier la disponibilité de ces caractéristiques sur votre modèle de compteur.

Pour pouvoir afficher les formes d’onde dans les pages Web du compteur, vous devez effectuer une configuration de base avec ION Setup pour activer la capture d’onde et enregistrer les formes d’onde au format COMTRADE.

Déclenchement manuel

1. Activer la capture d’onde sur votre compteur

Réglez l’état sur Enable dans ION Setup .

2. Une forme d’onde est capturée sur déclenchement manuel par commande Modbus ou via ION Setup

Un enregistrement COMTRADE est généré et sauvegardé sur le site FTP/FTPS interne du compteur.

3. Afficher la forme d’onde dans les pages Web du compteur

Connectez-vous aux pages Web du compteur.

Selon la version du logiciel embarqué de votre appareil, cliquez sur Surveillance > Surveillance générale > Formes d’onde pour explorer les données de forme d’onde.

Déclenchement automatique

1. Activer la capture d’onde sur votre compteur

Réglez la tension nominale et les paramètres de creux/pointes du compteur dans ION Setup .

2. Une forme d’onde est capturée quand un événement de qualité de l’énergie se produit.

Un enregistrement COMTRADE est généré et sauvegardé sur le site FTP/FTPS interne du compteur.

3. Afficher la forme d’onde dans les pages Web du compteur

Connectez-vous aux pages Web du compteur.

Selon la version du logiciel embarqué de votre appareil, cliquez sur Surveillance > Surveillance générale > Formes d’onde pour explorer les données de forme d’onde.

Code QR pour cette page

Contenu utile ?