HRB1684303-16

Implementación de la multitarifa

La central de medida admite configuraciones de hasta 8 tarifas diferentes para medir y supervisar el uso de energía, función que puede emplearse en aplicaciones de facturación o estimación de costes.

Existen diferentes modos de tarifa que utilizar para determinar qué tipo de tarifa se aplica en cada momento: modo Comando, modo Hora del día y modo Entrada.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?