Métodos de creación de tarifa Hora del día
Los dos métodos para crear tarifas son:
-
Las tarifas por época del año dividen el año en diversas secciones (normalmente estaciones) que constan de uno o varios tipos de día. Por ejemplo, una configuración de ocho tarifas a través de este método podría incluir las estaciones de primavera, verano, otoño e invierno y, además, utilizar diferentes tarifas de fin de semana y días entre semana.
-
Las tarifas diarias pueden dividir los días en día de la semana, días entre semana, fines de semana o todos los días y permiten especificar la hora del día. Por ejemplo, una configuración de ocho tarifas podría dividir todos los días del año en periodos de tarifa de tres horas o contener cuatro tarifas para fines de semana y cuatro tarifas para días entre semana.
Podrá combinar estos métodos si, por ejemplo, desea crear una tarifa que entre en vigor los lunes desde el 1 de enero al 30 de junio de 09:00 a 17:00. Sin embargo, puesto que solo puede aplicarse una tarifa al mismo tiempo, no podrá utilizar un tipo de tarifa de todos los días o de días entre semana, ya que ya habría especificado una tarifa para el periodo horario 09:00 a 17:00.
Según el modo de configuración de las tarifas y el número máximo de tarifas que admita la central de medida, quizás no pueda asignar tarifas para el año completo, lo que le obligaría a dejar periodos horarios sin ninguna tarifa asignada.