HRB1684302-17

Vue d’ensemble de la précision de l’appareil

Tous les appareils sont testés et vérifiés en usine conformément aux normes de la CEI (Commission électrotechnique internationale) et de l’ANSI (American National Standards Institute – Institut américain de normalisation).

Votre appareil de mesure numérique n’exige normalement aucun réétalonnage. Dans certaines installations, cependant, une vérification finale de la précision des compteurs est requise, en particulier lorsqu’ils doivent servir à des fins de facturation.

Pour une liste des normes de précision auxquelles l’appareil se conforme, contactez votre représentant Schneider Electric local ou téléchargez la brochure du compteur sur www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?