HRB1684303-16

Realizar restablecimientos individuales mediante la pantalla

Los restablecimientos individuales le permiten borrar únicamente los datos de un registro o tipo de registro específico.

Los restablecimientos individuales a menudo se combinan para permitir borrar todos los datos de un tipo similar, por ejemplo, se puede combinar restablecimientos de kWh, kVAR y kVA en un restablecimiento de energía que borrará todos los registros energéticos de la central de medida.

  1. Vaya a Mant > Restablecimientos .
  2. Desplace el cursor de modo que quede señalado Restblcs indiv. y, a continuación, pulse Selecc.
  3. Desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea restablecer y, a continuación, pulse Restb.

    Si hay opciones adicionales para el parámetro, pulse Selecc, desplace el cursor de modo que quede señalado el parámetro que desea modificar y, a continuación, pulse Restb.

  4. Escriba el código de acceso de restablecimiento (el valor predeterminado es “0”) y, a continuación, pulse OK.
  5. Pulse para confirmar el restablecimiento, o No para cancelarlo y volver a la pantalla anterior.

    Restablecimientos individuales disponibles mediante la pantalla

    Parámetro Opción Descripción

    Energía

    Acumulada

    Borra todos los valores de energía acumulada (kWh, kVARh y kVAh).

    Demanda

    Potencia, Intensidad, Medición entradas

    Seleccione los registros de demanda que van a borrarse (demanda de potencia, demanda de intensidad o demanda de medición de entradas).

    Alarmas

    Cola de eventos

    Borra el registro de cola de eventos de alarma (lista de alarmas activas).

    Registro histórico

    Borra el registro histórico de alarmas.

    Contadores

    Seleccione Contadores y, a continuación, seleccione qué contador de alarma desea borrar. Consulte la tabla de opciones de restablecimiento de contador de alarma.

    Entradas digitales

    Temporizadores

    Seleccione Temporizadores y, a continuación, seleccione el temporizador de entradas digitales que desea borrar (seleccione uno o todos los temporizadores de entradas digitales). Todos temporizs ED, Entrada digital ED1, Entrada digital ED2, Entrada digital ED3*, Entrada digital ED4*

    Contadores

    Seleccione Contadores y, a continuación, seleccione el contador de entradas digitales que desea borrar (seleccione uno o todos los temporizadores de entradas digitales). Todos contadores ED, Entrada digital ED1, Entrada digital ED2, Entrada digital ED3*, Entrada digital ED4*

    Salidas digitales

    Temporizadores

    Seleccione Temporizadores y, a continuación, seleccione el temporizador de salidas digitales que desea borrar (seleccione uno o todos los temporizadores de entradas digitales). Todos temporizs SD, Salida digital SD1, Salida digital SD2

    Contadores

    Seleccione Contadores y, a continuación, seleccione el contador de salidas digitales que desea borrar (seleccione uno o todos los temporizadores de entradas digitales). Todos contadores SD, Salida digital SD1, Salida digital SD2

    Tempr carga activa

    Borra y reinicia el temporizador de funcionamiento con carga.

    Tarifa múltiple

    Borra los valores acumulados en todos los registros de tarifas.

    Medición entradas

    Rest tods medicsEntr

    Rest canal1 medEntr

    Rest canal2 medEntr

    Rest canal3 medEntr

    Rest canal4 medEntr

    Seleccione qué canal de medición de entradas (cnal medEnt) desea borrar (seleccione uno o todos los canales de medición de entradas).

    *Disponible en modelos de central de medida específicos. Consulte la sección Matriz de diferenciación de características para la serie PM5500 / PM5600 / PM5700 para conocer la disponibilidad.

    Para realizar restablecimientos usando ION Setup , consulte el tema sobre “PM5500 / PM5600 / PM5700 ” en la ayuda en línea de ION Setup o en el manual ION Setup Device Configuration Guide, disponible desde www.se.com .

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?