HRB1684303-15

Realización de restablecimientos de cuentas de usuario mediante la pantalla

Si se pierden las credenciales Nombre de usuario o Contraseña para la cuenta de Administrator o para múltiples cuentas de Administrator pueden reestablecerse a través de la pantalla de la central de medida.

NOTA: Para el PM5563 modelo de central de medida sin PM5RD pantalla a distancia, deberá comprar PM5RD para realizar el reestablecimiento de la cuenta de usuario.
  1. Vaya a Mant > Restablecimientos .
  2. Desplace el cursor de modo que quede señalado Restb. cuenta usu., y, a continuación, pulse Selecc.
  3. Pulse Restb.
  4. Introduzca la contraseña (es «0» de manera predeterminada), a continuación pulse OK para restablecer las cuentas y roles de usuario a la configuración predeterminada de fábrica.
  5. Pulse para confirmar el restablecimiento, o No para cancelarlo y volver a la pantalla anterior.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?