缺相报警
缺相报警是一种低于设定值的报警,它监控 3 相系统上的电压,并在 1 相或 2 相下降并低于触发设定值设置、且保持足够长的时间并达到触发延时周期时触发报警。
当所有相上升并高于恢复设定值设置、且保持足够长的时间并达到恢复延时周期时,报警条件设置为“关”。
*在 N 系统配置的 1PH3W LL 中,如果任何一相的 V L-N 低于 20 V 的触发设定点设置,且保持足够长的时间并达到触发时间延迟周期,则触发缺相报警。
*在 3PH3W 系统配置中,如果任何两相的 V L-L 低于触发设定值设置,且保持足够长的时间并达到触发延时周期,则触发缺相报警。
*在 3PH4W 系统配置中,如果任何两相的 V L-N 低于 20 V 的触发设定值设置,且保持足够长的时间并达到触发延时周期,则触发缺相报警。
*仅在最新固件版本上可用:
-
PM5560 / PM5562 / PM5563 / PM5580 测量仪型号:4.0.0 及以上
-
PM5570 / PM5660 / PM5760 测量仪型号:6.0.0 及以上
-
PM5650 测量仪型号:4.10.0 及以上
-
PM5561 测量仪型号:12.0.0 及以上
-
PM5661 / PM5761 测量仪型号:14.0.0 及以上
-
PM5570L / PM5660L / PM5760L 测量仪型号:6.0.0 及以上