HRB1684305-17

Zeiger

Zeiger werden für die Darstellung von relativen Magnituden und Winkeln von Spannung und Strom verwendet.

Die Länge der Linien im Zeiger-Diagramm stellen die relative Magnitude der Spannungen unter Berücksichtigung der anderen Phasenspannungen dar, die Ströme unter Berücksichtigung der anderen Phasenströme. Alle Winkel werden unter Berücksichtigung der Va/V1-Phase gemessen. Der Va/V1-Zeiger ist auf die rechte horizontale Achse (positive X-Achse) fixiert. Positive Winkel werden gegen den Uhrzeigersinn gemessen.

Für die Magnitude und den relativen Winkel für jede Spannungs- und Stromphase werden numerische Werte bereitgestellt.

Zeigerinformationen können bei der Fehlerbehebung bei fehlerhaften Anschlüssen an den Spannungs- und Stromeingängen des Messgeräts verwendet werden (z. B. geschaltete Phasenverdrahtung oder Polaritätsfehler), wenn Sie wissen, wie sie für Ihr Leistungssystem ausgerichtet sein sollten.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.