HRB1684303-15

Alarmas de factor de potencia (FP)

Puede configurar una alarma de FP de avance o FP de retraso para supervisar los momentos en los que el factor de potencia de circuito se sitúa por encima o por debajo del umbral especificado.

Las alarmas de FP de avance o FP de retraso utilizan los cuadrantes del factor de potencia como valores del eje de ordenadas, situándose el cuadrante II en el extremo más bajo de la escala, seguido por el cuadrante II y el cuadrante I y, finalmente, el cuadrante IV en el extremo más elevados de la misma.

Cuadrante Valores de FP Avance/Retraso
II De −1 a 0 Avance (capacitiva)
III De -1 a 0 Retraso (inductiva)
I 0 a 1 Retraso (inductiva)
IV 1 a 0 Avance (capacitiva)

Alarma de FP de avance

La alarma de FP de avance supervisa una condición superior al umbral.

A Umbral de activación ΔT2 Periodo de retardo de desactivación (en segundos)
B Umbral de desactivación EV2 Final de condición de alarma
ΔT1 Periodo de retardo de activación (en segundos) ΔT3 Duración de la alarma (en segundos)
EV1 Inicio de condición de alarma    

Alarma de FP de retraso

La alarma de FP de retraso supervisa una condición inferior al umbral.

A Umbral de activación ΔT2 Periodo de retardo de desactivación (en segundos)
B Umbral de desactivación EV2 Final de condición de alarma
ΔT1 Periodo de retardo de activación (en segundos) ΔT3 Duración de la alarma (en segundos)
EV1 Inicio de condición de alarma    

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?