Messgerät-Aktualisierungsanforderungen für das Firmware-Aktualisierungstool
Die folgenden Voraussetzungen sind für eine Firmware-Aktualisierung erforderlich:
-
Das neueste kompatible Firmware-Aktualisierungspaket (laden Sie das neueste Firmware-Aktualisierungspaket unter www.se.com herunter).
-
Das neueste Firmware-Aktualisierungstool, das im Firmware-Aktualisierungspaket enthalten ist.
VORSICHT POTENZIAL FÜR IRREVERSIBLE PRODUKTSCHÄDENVerwenden Sie immer die Version des Firmware-Aktualisierungstools, die zusammen mit dem kompatiblen Firmware-Aktualisierungspaket erhältlich ist.Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu irreversiblen Schäden am Produkt führen. -
PC mit einem Windows 10-Betriebssystem und aktueller, der über ein Ethernet-Kabel am Messgerät angeschlossen ist.
-
Unterbrechungsfreie Stromversorgung am Steuerspannungsanschluss des Messgeräts mit einer stabilen Ethernet-Kommunikation.
-
Messgeräte, die mit einer STATISCHEN IP-Adresse mit der Methode Gespeichert konfiguriert sind.
-
ION Setup -Konfigurationstool