Parámetros y funciones de configuración protegidos
Para prevenir modificaciones en los ajustes y datos relativos al consumo eléctrico de la central de medida, no es posible editar determinadas funciones y parámetros una vez que el consumo eléctrico es bloqueado.
Parámetros de configuración protegidos
Configuraciones | Estado protegido | Descripción |
---|---|---|
Ajuste del sistema de alimentación * | Sí | No es posible modificar ninguno de los ajustes del sistema de alimentación cuando la central de medida está bloqueada (por ejemplo, el tipo de sistema de alimentación, las conexiones del TT y el TI, los valores del primario y secundario del TT y el TI, la frecuencia del sistema y la rotación de fases). |
Etiqueta de la central de medida | Sí | No es posible modificar la etiqueta de la central de medida cuando esta se encuentra bloqueada. |
Fecha de la central de medida | Sí | No es posible modificar los ajustes de fecha de la central de medida cuando esta se encuentra bloqueada. |
Recuento de impulsos de energía |
PM5561 / PM5661 / PM5761 : Consultar descripción. PM5562 /PM5562MC : No bloqueado |
El indicador LED de alarma/de impulsos de energía de la central de medida PM5561 / PM5661 / PM5761 está configurado de manera permanente para impulsos de energía y no puede deshabilitarse o usarse para alarmas. El resto de los parámetros de configuración del LED de impulsos de energía están también configurados permanentemente y no pueden modificarse. Estos ajustes están establecidos en lo siguiente:
|
Parámetros de tarifa múltiple y medición de entradas | Sí |
No es posible modificar el modo de tarifa múltiple o sus ajustes cuando la central de medida se encuentra bloqueada. PM5561 / PM5661 / PM5761 : Solo puede configurar un subconjunto de parámetros de medición de entradas cuando la central de medida se encuentra bloqueada (la etiqueta del canal y el código de demanda no pueden configurarse). PM5562 /PM5562MC : No es posible configurar los parámetros de medición de entradas cuando la central de medida se encuentra bloqueada. |
Código de acceso de restablecimiento de los valores de energía | Sí | No es posible modificar el código de acceso de restablecimiento de los valores de energía cuando la central de medida se encuentra bloqueada. |
Registro cronológico de datos 1 |
PM5561 / PM5661 / PM5761 : No bloqueado PM5562 /PM5562MC : Sí |
No es posible configurar Data Log 1 en el modelo PM5562 /PM5562MC cuando la central de medida se encuentra bloqueada. |
Funciones protegidas
Central de medida | Funciones | Descripción |
---|---|---|
PM5561 / PM5661 / PM5761 |
Restablecimientos |
Una vez que se ha bloqueado la central de medida, se deshabilitan los siguientes restablecimientos:
|
Evento de interrupción de alimentación (alimentación auxiliar) |
Una vez que la central de medida se encuentra bloqueada, el evento de interrupción de alimentación solo se confirma una vez que introduzca la contraseña de 4 dígitos de MID/MIR / Bloqueo del consumo eléctrico. |
|
PM5562 / PM5562MC |
Restablecimientos |
Una vez que se ha bloqueado la central de medida, se deshabilitan los siguientes restablecimientos:
|
Para obtener una lista completa de las funciones y los ajustes protegidos, consulte la lista de registros Modbus de la central de medida, disponible en www.se.com .