HRB1684304-15

受保护的设置参数和功能

测量仪计费锁定后,不能更改其上的一些功能和设置。

为了防止修改测量仪上与计费相关的设置和数据,一旦计费锁定测量仪后,不能编辑测量仪上的一些功能和参数。

受保护的设置参数

设置 受保护状态 描述
电力系统设置* 测量仪锁定时不能更改任何电力系统设置(例如,电力系统类型、VT 和 CT 连接、VT 和 CT 原边和次边的值、系统频率和相序)
测量仪标签 测量仪锁定时无法更改测量仪标签
测量仪日期 测量仪锁定时无法更改测量仪的日期
电能脉冲

PM5561 / PM5661 / PM5761 :查看描述

PM5562 /PM5562MC : 未锁定

PM5561 / PM5661 / PM5761 上的报警/电能脉冲指示灯被永久性地设置为用于电能脉冲,不可禁用或用于报警。电能脉冲指示灯的所有其它参数也是永久性设置的,不可修改。设置在以下状态时是固定的︰

  • 模式(控制) = 电能(电能脉冲)

  • 每 k_h 脉冲数(脉冲率) = 10,000(每 kWh 的脉冲数)

    注: 每 kWh 的脉冲数仅反映未补偿值。这意味着将忽略 PT 和 CT 值,脉冲数表示根据测量输入计算出的原始电能。
  • 通道(参数) = 有功电能流出+流入

复费率和输入量测量设置

测量仪锁定时无法更改复费率模式或设置。

PM5561 / PM5661 / PM5761 :锁定测量仪后,您只能配置输入量测量设置的子集(不能配置通道标签和需量代码)。

PM5562 /PM5562MC : 锁定测量仪后您不能配置输入量测量设置。

电能复位密码 测量仪锁定时无法更改电能复位密码
数据日志 1

PM5561 / PM5661 / PM5761 :未锁定

PM5562 /PM5562MC : 是

锁定测量仪后您不能配置 PM5562 /PM5562MC 上的数据日志 1。

受保护的功能

测量仪 功能 描述
PM5561 / PM5661 / PM5761

重置

测量仪被锁定时,下列复位将禁用:

  • 全复位:测量仪(完全)初始化及电能复位

  • 单项复位:电能和多费率

控制电源(辅助电源)中断事件

锁定测量仪后,仅在输入 4 位 MID/MIR/计费锁定密码后,才能确认控制电源(辅助电源)中断事件。

PM5562 / PM5562MC

重置

测量仪被锁定时,下列复位将禁用:

  • 全复位:测量仪初始化(完全)、电能和输入量测量

  • 单项复位:所有电能、复费率和输入量测量复位

欲获得受保护的功能和设置的完整列表,请参阅 www.se.com 上提供的您的测量仪的 Modbus 寄存器列表。

本页的QR代码

这有帮助吗?