HRB1684304-16

RS-485 接线

在点对点配置中,通过将一台设备的 (+) 和 (‑) 端子连接到下一台设备的对应 (+) 和 (‑) 端子的方法,来连接 RS‑485 总线上的设备。

RS‑485 电缆

使用屏蔽 2 双绞线或 1.5 双绞线 RS‑485 电缆来连接设备。使用 1 根双绞线来连接 (+) 和 (‑) 端子,然后使用其它绝缘线来连接 C 端子

RS‑485 总线上连接的设备的总距离不得超过 1200 米(4000 英尺)。

RS-485 端子

C 共用。可以提供数据正极和数据负极信号的电压参考(0 伏特)
屏蔽。将裸线连接到此端子,有助于抑制可能出现的信号噪音。仅将屏蔽接线的一端(主设备或最后一个从设备,但不能同时包含两者)接地。
- 数据负极。可以传输∕接收反转数据信号。
+ 数据正极。可以传输∕接收非反转数据信号。
注: 如果 RS-485 网络中的某些设备没有公共端子,请使用 RS-485 电缆中的裸线将公共端子从测量仪连接到不含公共端子的设备上的屏蔽端子。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?