HRB1684303-16

Restauración de ajustes de configuración desactivados temporalmente en las páginas web

En el caso de los modelos de central de medida con las versiones de firmware mencionadas en la columna (B) de la tabla, los ajustes de configuración y los requisitos de inicio de sesión en las páginas web se han limitado para cumplir las mejores prácticas actualizadas en materia de ciberseguridad. Tras haberse incorporado al producto medidas de ciberseguridad adicionales, las funcionalidades ya se han restablecido mediante las versiones de firmware más actuales mencionadas en la columna (C) de la tabla.

NOTA: Si su central de medida tiene instalada actualmente una de las versiones de firmware mencionadas en las columnas (A) o (B) de la tabla, actualícela a la versión de firmware publicada más recientemente que se menciona en la columna (C) de la tabla para mejorar la ciberseguridad de su producto y poder utilizar todas las funciones de las páginas web (consulte la sección Actualizaciones de firmware).

NOTA:
  • En el caso de los modelos de central de medida que se muestran en la columna (B) de la tabla, es posible acceder al servicio HTTP sin credenciales de usuario.

  • Para acceder al servicio FTP, vaya a Mant > Config. > Com. > Ether y establezca el parámetro FTP en Activado en la pantalla de la central de medida.

Modelos de central de medida y versiones de firmware

Modelos de central de medida

Serie de la versión de firmware

(A)

Sin limitaciones en las páginas web

(B)

Con limitaciones en las páginas web

(C)

Sin limitaciones en las páginas web

PM5560

2.7.7 y anteriores

2.7.8 a 2.9.9

4.0.0 y posteriores

PM5563

No aplicable

PM5580

2.7.7 y anteriores

PM5562

2.5.4 y anteriores

No aplicable

4.0.0 y posteriores

PM5650

No aplicable

2.10.0 a 2.12.9

4.10.0 y posteriores

PM5570

No aplicable

3.0.0 a 3.2.9

No se admite la actualización de firmware. Para obtener asistencia, póngase en contacto con el servicio de Soporte Técnico de Schneider Electric

PM5660

PM5760

PM5561

No aplicable

10.7.8 a 10.9.9

12.0.0 y posteriores

PM5661

No aplicable

11.0.0 a 11.2.9

No se admite la actualización de firmware. Para obtener asistencia, póngase en contacto con el servicio de Soporte Técnico de Schneider Electric

PM5761

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?