HRB1684302-17

Mesures de sécurité

L’installation, le raccordement, les tests et l’entretien doivent être effectués conformément aux normes électriques nationales et européennes.
DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Portez un équipement de protection individuelle (EPI) adapté et respectez les consignes de sécurité électrique courantes. Consultez les normes NFPA 70E, CAN/CSA Z462 ou autres normes locales.
  • Coupez toute alimentation de cet appareil et de l’équipement dans lequel il est installé avant de travailler sur ou dans l’équipement.
  • Utilisez toujours un tensiomètre correctement calibré pour vous assurer de l’absence totale de tension.
  • Suivez les directives de la section relative au câblage dans la fiche d’installation correspondante.
  • Considérez le câblage des communications et des E/S comme sous tension et dangereux jusqu’à preuve du contraire.
  • Ne dépassez pas les valeurs nominales maximales de cet appareil.
  • Ne court-circuitez pas les bornes de secondaire du transformateur de tension (TT).
  • N’ouvrez pas les bornes de secondaire du transformateur de courant (TC).
  • Mettez à la terre le circuit secondaire des TC.
  • Ne vous fiez pas aux données de l’appareil pour déterminer si la tension est coupée.
  • Remettez en place tous les appareils, portes et couvercles avant de mettre cet appareil sous tension.
  • Ne jamais installer des TC ou des TCBP dans un équipement où ils dépasseraient 75 % de l’espace de câblage d’une section de l’équipement.
  • Ne jamais installer des TC ou des TCBP là où ils risqueraient de bloquer des ouvertures d’aération, ni dans des zones d’échappement d’arc électrique d’organe de coupure.
  • Sécuriser les conducteurs de secondaire des TC ou TCBP de façon à éviter tout contact avec des circuits sous tension.
  • N’utilisez pas d’eau ni aucun autre liquide pour nettoyer le produit. Utilisez un chiffon de nettoyage pour retirer la saleté. Si la saleté ne peut être retirée, contactez votre représentant local de l’assistance technique.
  • Il incombe à l’installateur de déterminer le calibrage et les caractéristiques des dispositifs de protection contre les surintensités côté alimentation en fonction de l’intensité maximale du courant.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

NOTE: Voir CEI 60950-1 pour d’autres informations sur les communications et le câblage des E/S raccordées à des appareils multiples.

AVERTISSEMENT
Fonctionnement inattendu
  • N’utilisez pas cet appareil pour le contrôle ou la protection critiques des personnes, des animaux, des biens ou des équipements.
  • N’utilisez pas cet appareil si une icône de clef  apparaît dans le coin supérieur gauche de l’écran ou si la valeur sous État du compteur n’est pas « OK ».
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVERTISSEMENT
Risque de compromettre la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité du système
  • Changez les mots de passe, codes d’accès et codes PIN par défaut afin d’empêcher tout accès non autorisé aux paramètres et aux informations de l’appareil.
  • Désactivez les ports/services et comptes par défaut non utilisés, quand cela est possible, pour réduire au minimum les voies d’entrée des attaques malveillantes.
  • Protégez les appareils en réseau par plusieurs niveaux de cyberdéfense (pare-feu, segmentation du réseau, détection des intrusions et protection du réseau).
  • Suivez les bonnes pratiques de cybersécurité (moindre privilège, séparation des tâches, etc.) afin de limiter le risque de communication non autorisée, de perte, de modification de données et de journaux, d’interruption des services ou de fonctionnement inattendu.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?