HRB1684305-16

Datenprotokollinhalte speichern mit ION Setup

Sie können die Inhalte des Datenprotokolls mit Hilfe von ION Setup speichern.
  1. Starten Sie ION Setup und öffnen Sie Ihr Messgerät im Datenmodus ( View > Data Screens ). Anweisungen hierzu finden Sie in der ION Setup -Hilfe.
  2. Doppelklicken Sie auf Data Log #1, um die Aufzeichnungen abzurufen.
  3. Rechtsklicken Sie nach dem Hochladen der Datensätze auf eine beliebige Stelle in der Anzeige und wählen Sie Export CSV aus dem Popupmenü aus, um das gesamte Protokoll zu exportieren.
    HINWEIS: Um nur ausgewählte Datensätze des Protokolls zu exportieren, klicken Sie auf den ersten zu exportierenden Datensatz, halten die Umschalttaste gedrückt und klicken dann auf den letzten zu exportierenden Datensatz. Wählen Sie anschließend Export CSV aus dem Popupmenü aus.
  4. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die Datenprotokolldatei gespeichert werden soll, und klicken Sie auf Save.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?